This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:将其用作总线缓冲器/中继器

Guru**** 2532850 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1377916/lsf0102-q1-using-it-as-bus-buffer-repeater

器件型号:LSF0102-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9517-Q1

工具与软件:

我可以将此 IC 用作总线缓冲器吗? 我想在两侧使用相同的电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、此器件是无源开关。

    您使用的协议是什么? 有 I²C 缓冲器、但是对于更高的速度、不能进行双向缓冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 协议。 是否有任何 AEC-Q100级 I2C 缓冲器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9517-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ahmet、

    您可看到 TCA9517-Q1 支持汽车应用。



    此致、

    插孔