This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT00Q-Q1:SN74AHCT00QDRQ1和 SN74LVC1G04QDCKRQ1:Theta-jc

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1368206/sn74ahct00q-q1-sn74ahct00qdrq1-and-sn74lvc1g04qdckrq1-theta-jc

器件型号:SN74AHCT00Q-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天!  

我要查找下面 p/n 的热阻信息。 在数据表中、您不能与我们分享器件的热阻和 theta-jc 的信息?

  • SN74AHCT00QDRQ1
  • SN74LVC1G04QDCKRQ1

谢谢你的赞美。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我们将必须提交一些有关此信息的门票。 这些产品的交货周期通常为2周。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我明白你需要更多的时间。 这只是一个温和的提醒。

     此信息是否有任何更新? 我希望您能协助我们解决此问题、我期待 获得这些信息。

     

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我已经发送了 TT、我们的热处理团队将负责完成这项工作。 您是否提前需要此功能? 我可能会要求一份匆忙的工作、但是、一般来说、他们完全按照2周的时间完成了这项工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    如果你能提供更早的时间,这将是一个很大的帮助。 谢谢你。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    此申请的任何更新?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我能做的也不多。 我上周更新了机票、以便在今天(星期一)之前获得结果、但是尚未更新。 我每天都在检查,因为我有很多其他的票,我也在等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我理解。 我很高兴听到您的最新消息。 我们的客户 仍在等待这些信息。 谢谢你。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    SN74AHCT00QDRQ1:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 124.6
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 79.7.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 81.2.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 39.3.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 80.8.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    SN74LVC1G04QDCKRQ1:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 278.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 93.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 65
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 2.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 64
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    非常感谢您对这一请求的支持。

    此致、

    Jonathan