This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC595:有关绝对最大额定值的负输入电压的问题。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1377681/sn74ahc595-question-about-the-negative-input-voltage-of-absolute-maximum-rating

器件型号:SN74AHC595

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在考虑将 SN74AHC595用于其后续产品。

此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?


我认为 SN74AHC595数据表显示、 只要输入钳位电流(Iik)限制在-20mA 范围内、就允许输入电压(VI)低于-0.5V (例如-0.6V)。
我的想法是否正确?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是第5.1节中的脚注(2)所说的。