This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXH0137D-Q1:寻求具有1.2V 至12V 输入范围和3.3V 固定输出的电平转换器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9030, ATL431, TLV1872, TLV1851, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1376654/txh0137d-q1-seeking-a-level-shifter-with-1-2v-to-12v-input-range-3-3v-fixed-output

器件型号:TXH0137D-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1872TLV1851、TLV9030 TL431、ATL431

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

TI 是否提供电平转换器、 以兼容1.2V 至12V 的宽输入范围、固定3.3V 推挽输出、支持~=640ns 低电平时间、~=6.6us 高电平时间的逻辑器件?



谢谢、此致、

Wayne Chen
2024年06月19日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV1872

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我们是否有适用于单个3.3V 电源的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV1851也会过慢。

    也许可以先将电压钳制在3.3V (例如、TL431)、然后使用任何普通比较器(例如、TLV9030)。 我不知道源上的负载或时序是否会在您的应用中起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的负载是一个 DAQ 器件、具有非常高的输入阻抗、但最大输入范围为+/-5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是生成这些脉冲的源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号源为公司机密信息。 我们可以通过电子邮件讨论详细图片。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、当钳制输入电压时、源极必须能够通过 TL431提供电流。 它必须至少为400 µA、但取决于电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    正如 Clemens 建议的、您必须将输入钳位或电压分压到3.3V 范围内、才能将比较器用作电平转换器。  如果您可以使用两个独立的电源、TLV1872是一个很好的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的建议,克莱门斯和何.  我将 同时测试低功耗 ATL431。