This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVCH244:电压计电平转换器

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1378157/sn74alvch244-voltgage-level-translator

器件型号:SN74ALVCH244

工具与软件:

我们可以将  SN74ALVCH244PWR 器件用作3.3V 至1.8V 的电压电平转换器吗?

该应用是3.3V SFP 收发器与1.8V 主机输入的控制线路。

由于输入信号为3.3V 而 VCC 为1.8V、因此输出信号将为1.8V。

输入信号的源可以是带有 外部上拉电阻器的开漏缓冲器。  

 SN74ALVCH244PWR 器件是否可以支持此应用? 是否是建议的操作条件?

谢谢你。