This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14-Q1:请求故障率

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1378128/sn74lvc1g14-q1-requesting-failure-rate

器件型号:SN74LVC1G14-Q1

工具与软件:

您好!  

能否获得此器件(SN74LVC1G14QDRYRQ1)的故障率(FIT)?  

我使用的是基于 IEC 62380的电机控制任务剖面(表11 -汽车的任务剖面)。 平均温度~60摄氏度

首选置信水平至少为70%。 很乐意提供任何所需的其他信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    有关时基故障率的信息、请参阅我们网站上的时基故障率估算器。 否则、对于功能安全文档、您需要联系您的销售代表、让他们通过我们的 Jira 申请获取这些信息。 内部论坛上提供了有关如何执行此操作的说明。 以下是在60%置信水平下、该器件的置信水平:

    此致!

    Malcolm