This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:驱动器的拉电流能力

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1379049/txb0104-current-sourcing-capability-of-the-driver

器件型号:TXB0104

工具与软件:

尊敬的团队:  

在 TXB0104的数据表中、最大连续电流为-50mA、如下所示。 该值是否是 驱动器的拉电流能力?  

如果是、该值在3.3V 和5V 电源下是否相同?  

我们可以在 TXU 系列上看到高电平输出电流规格、但在 TXB 系列上找不到该值。 请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、绝对最大额定值是器件可能损坏的限值。

    实际驱动强度是 VOH / VOL 的测试条件、即20 µA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dino、

    正如 Clemens 的建议、TXB0104的输出电流规格 比 TXU 系列转换器弱得多、可支持自动双向功能。 由于 TXB 的输出端具有4K 串联电阻、因此它故意很弱。 如果您的信号是每个通道的固定方向、则 TXU 系列将是适用于您的系统的更强大的解决方案。

    此致、

    插孔