This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:电压转换问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1379275/lsf0108-voltage-translation-issue

器件型号:LSF0108

工具与软件:

您好!

我正在使用 LSF0108PWR 将电平从 Vref_A (1.2V)转换为 Vref_B (3.3V)。 我将其用作双向电平转换器。 我能够在所有引脚上得到预期的转换,除了 B5。 B5的预期输出是3.3V、但获得1.8V。 在下面附加了设计、请帮助解决我缺少的问题。

谢谢!

Akhila Ch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查上拉电阻(R700)。

    如果连接了 R700、并且您可以测量它上面的压降、那么其他一些器件必须将线路拉低。