This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT541B:Iq 电流

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1377795/sn74abt541b-iq-current

器件型号:SN74ABT541B

工具与软件:

客户希望了解器件的静态电流。 在 d/s 中、我们在下面感到困惑。

当输出为低电平时、IQ 30mA 远高于输出为高电平时的 IQ、这是为什么? 或者说在单元上存在拼写错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ICC 可测量流入 VCC流出 GND 的电流。

    当输出为高电平时、流入 Q2和 Q3的基极的电流流入负载(如果有)。
    当输出为低电平时、流入 Q4基极的电流流入 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 还有其他问题。

    1.当输出为低电平时、ICC 为 d/s 中指定的30mA 这意味着每个通道消耗的电流约为30mA /8 = 3.75mA、对吗?

    2. IOH 参数应该是拉电流,对吗? 为什么它是-32 mA、而不是+32mA?

    是否为每个通道电流设置了 IOH 和 IOL 参数? 64mA /通道、总数约为8 *64 = 512mA、 正确吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    1. 这是不正确的。 请参见此图: 所有输出均为开路时测试 ICC。
    2. 通常、流出器件的电流被标记为负、流入器件的电流被标记为正。
    3. 是的、这些参数适用于每个通道。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、30 mA 适用于所有八个通道均为低电平时。 R1似乎是1.8 kΩ 典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我想在这里澄清一点。

    - 当输出处于低电平状态时,电路的 M1和 Q4打开。 这意味着所有八个通道都处于低电平状态、ICC 消耗的电流约为30mA、max。

    -  在 d/s 中,它表示闩锁超过500mA 如下图所示。

    答: 这种情况超过500mA 的含义是什么? 是输出通道接地短路吗? 或者它是否与 ICC (输入电流)有关?  

    B.当电流超过500mA 时、会发生什么情况? 禁用器件还是提供任何保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2.参阅 闩锁白皮书。 电流将注入到引脚中;这通常要求超出有效电压范围。 保持在绝对最大额定值范围内时、就不会发生闩锁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于闩锁、这种行为是否会在每个引脚上发生? 是 VCC 引脚、或者当超出最大值时任何能够被锁存的引脚 3)电压额定值?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于输入引脚、这通常只是一个问题。 但是、如果您超过其他引脚上的电压、器件可能会因其他影响而损坏。

    在测试器件时、闩锁是一个问题。 但出于实际目的、您只需关注绝对最大额定值。