This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:处理查询

Guru**** 2933050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1373427/sn74lvc1g04-handling-inquiry

器件型号:SN74LVC1G04

工具与软件:

团队成员、您好!

有关 存储期间堆叠卷带的一般查询。

  • 在存储过程中可以将多少卷带堆叠在一起、
  • 对我们有什么建议?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    这是一个更适合我们的包装团队的问题,然而,我认为不应该有太多的风险,只要它不是太极端。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    您能否与我们分享有关此问题的任何包装团队联系信息? 设备将堆叠限制在5-10卷的情况并不常见、有些设备更喜欢在为卷筒设计的存储架中进行水平堆叠。

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    我相信您来自 CSC (如果我错了、请告诉我)。 通常、对于包装问题、我们会引导客户通过我们的客户支持提交 TT。  

    但是、由于您来自 CSC、你们是否有不同的支持 TT 表单可以联系包装团队?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    很抱歉在这里响起钟声。 请注意、截至我们最近的工艺更新、CSC 不再与封装工程师直接通信。 现在、任何需要与封装工程师交流的进一步帮助都会发送给技术团队、然后团队会将其发布到 E2E 论坛。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarie、

    我懂了。 让我看看我能否联系封装团队并找到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    是否有任何更新?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    实际上并没有任何相关建议。 卷盘已经是轻质塑料、因此重量不是问题。