This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC540:不具有最新日期代码的功能。

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1378852/sn74hc540-no-function-with-latest-date-codes

器件型号:SN74HC540

工具与软件:

我们已经使用过 TI: SN74HC540DWR 一段时间、现在该器件的运行出现问题。

这些部件进行了 X 光面处理、似乎出现了芯片收缩。

您能否验证功能并提供任何变化?

对于新器件(生产日期代码(37CFEFK)、IC 似乎可以在5V 线路上施加负载。

当我们用旧器件(生产日期代码14AHGJK)更换器件时、装置可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新型芯片的典型传播延迟更小(类似于 SN74HCS540)、并在输入端具有一点迟滞。 保证的数据表限值 相同。

    "给5V 线路施加负载"究竟是什么意思? 电流有多大?

    是否所有输入都具有有效的逻辑电压? 边沿是否符合 Δt /Δv 限制?