This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G32:VCC 下降时的输入引脚状态

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1378666/sn74auc2g32-input-pin-status-when-vcc-drops

器件型号:SN74AUC2G32

工具与软件:

大家好、团队成员:

当 VCC 降至0.8V 以下时、输入引脚(A/B)的状态是什么?

它会变成低阻抗状态吗?

此致、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    没有办法知道会发生什么,并可能导致不希望的行为。 您的系统中应该不存在 Vcc < 0.8V 的情况。