This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SLC8T245-SEP:未使用的引脚- NC 还是通过电阻连接至 GND?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54SLC8T245-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1379564/sn54slc8t245-sep-unused-pins---nc-or-tie-to-gnd-with-resistor

器件型号:SN54SLC8T245-SEP

工具与软件:

大家好、团队成员:  


我计划使用 SN54SLC8T245-SEP、但我不确定如何处理未使用的引脚?
它应该保持悬空或使用电阻器将其与 GND 相连(如果是、是哪个电阻器?)

此外、如果您对上面的设计原理图有备注、请告知我。

谢谢!
道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出应保持断开。 未使用的输入必须具有有效的逻辑电平;您可以将其直接连接到 VCC 或 GND。

    在收发器上、所有引脚都是输入和输出。 建议两侧将其接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Clemens Ladisch、

    感谢您的回答、但我不理解您的回答。
    我会试图更具体地问,我不使用所有的 A 和 B 引脚在电平转换器(如你在图片中看到的)例如,我不使用 A3-A8和 B3 -B8
    我应该如何处理引脚  A3-A8和 B3 -B8、并使用电阻器连接到 GND? 还是将其保持悬空?

    谢谢!
    道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个电平转换器是一款收发器。 将所有未使用的 I/O 接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!!