This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G17:器件驱动性澄清

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1378985/sn74aup1g17-device-drivability-clarification

器件型号:SN74AUP1G17

工具与软件:

您好、TI Guru、

我对 SN74AUP1G17器件驱动能力有疑问。

从数据表中可以看出、通过 GND 的绝对最大 IO 连续电流为- 50mA。

我想澄清一下这是什么意思?

是否指 当 IO (高电平)接地短路且没有损坏器件的问题时存在- 50mA 的电流限制?

或者如果输出持续短路至地、设备将会损坏?

谢谢!
此致、
Alder

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果超过绝对最大额定值、器件可能会损坏。 由您的电路负责避免这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    通过 GND 的 IO 持续电流是指所有输出的总电流驱动。 如果器件驱动的总50mA 大于、则可能已损坏。 如果您尝试驱动超过20mA 的电流、单个输出引脚可能会损坏。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 此信息帮助!