This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH2T45:SN74AXCH2T45DCUR 标记间隙、22JT 与22IT

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1379691/sn74axch2t45-sn74axch2t45dcur-marking-gap-22jt-vs-22it

器件型号:SN74AXCH2T45

工具与软件:

在规格中、标记为22IT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda:

    请给我一些时间,因为我仔细检查正确的团队,谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda:

    我收到了确认。 器件是 PCN 项目的一部分。

    谢谢、22IT 用于 PCN 项目、22JT 用于旧版部分。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    由于 TI 仍在发货/交付22JT 标记材料、因此我认为应在规格中包含这两个标记、以避免客户混淆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我检查了 PCN 记录、没有短期 SAW PCN。 请告知 PCN 编号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda:

    抱歉、这是针对另一个项目。 本例中没有 PCN。

    感谢、团队正在内部工作以纠正此情况、将数据表更新为22JT。

    此致、

    Michael。