This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:具有自动方向控制功能的替代器件建议

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, LSF0108, SN74LVC8T245, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1380426/sn74lvc8t245-alternate-part-suggestion-with-auto-direction-control-feature

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: TXS0108E、TXB0108 、LSF0108

工具与软件:

大家好、团队成员:

任何人都可以建议 具有自动方向控制功能的 SN74LVC8T245的替代产品。

此致、

P. Sam Durai.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    请参阅 TXB0108、TXS0108E、LSF0108、了解8通道自动双向电平转换器、谢谢。  

    此致、

    Michael。