This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106:数据表中似乎有错误。 (包括 TXV0106-Q1)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0106, TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1380139/txv0106-there-seems-to-be-an-error-in-the-datasheet-including-txv0106-q1

器件型号:TXV0106
主题中讨论的其他器件: TXV0108

工具与软件:

你好。

正如标题中所写的、我请求进行审核、因为在数据表中似乎存在错误。 (具有固定方向但被视为双向的说明。)

第1页- RGMII 应用;上面的块接收来自 VCCA 的输入和来自 VCCB 的输出。 它接收来自 VCCB 的输入和来自 VCCA 的输出。

第3页-引脚功能;A1~A6应仅用于输入、B6~B1应仅用于输出、但两者都用于输入和输出。

第20页 - 使用 TXV0106进行电源隔离;与第1页相同。

由于它在第1页和第3页中有两种使用方式、因此我简要回顾了它并将其设计为双向产品、但在调试过程中出现了一个大问题。

请再次查看第一页中的典型应用和引脚说明、以确保输入准确。

此外,如果 双向 产品线也有这种尺寸3.5 x 2.5 mm,并且 A1 和 A2连续放置,那就很好了。

感谢您的阅读。

S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    感谢您的关注。  
    您是正确的、因为这主要适用于 TXV0108、谢谢、我们将进行相应的审查。  

    此致、

    Michael。