This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G58:热性能信息

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1361959/sn74lvc1g58-thermal-information

器件型号:SN74LVC1G58

团队、

我的客户询问 SN74LVC1G58DBVR 的热性能信息

我在数据表中找不到它。 您能提供吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 franziskus:

    我们手头没有这些数字。

    我已经提交了一个请求、我预计会在大约2周内再次提交。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Owen,一旦你有了数据,让我知道。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fraziskus:

    很抱歉,这里是这些号码

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 189.3.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 105.5.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 59.3.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 35.3.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 59.1.

    此致、  

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Owen!