This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:电源耐受的影响

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1379939/txs0102-q1-effect-of-supply-tolerance

器件型号:TXS0102-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G66-Q1

工具与软件:

您好!

我们有关于 TXS0102QDCURQ1的问题。 我们计划将 VCCA= VCCB = 3.3V (如下所示)。 根据数据表、我们了解 VCCA<= VCCB。 在本例中、VCCA = VCCB。 这样做是为了提供隔离(非电隔离)。

但是、考虑到 VCCA 电压变为等于 VCC_3V3 + 3%且 VCCB = 3.3V 的情况。 在这种情况下、VCCA 会大于 VCCB。 我们的问题是 、本例中的电源容差是否可能影响正常运行或可能对器件造成任何损坏?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    失调电压高达0.5V 是没有问题的;请参阅 TXS、TXB 和 LSF 自动双向转换器的偏置要求

    TXS 是无源开关、可在两侧之间建立直接连接。 您需要哪种隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sreenekshmi、

    如果 VCCA 大于 VCCB、漏电流将从 VCCA 流出并流入 VCCB、如图4所示。 应用手册 Clemens shared 的图。

    客户可能会将 OE 驱动为低电平或关闭任一电源、以将 I/O 驱动至高阻态、但如果您在 I2C 缓冲或不同用例中意味着"隔离"、则需要进一步说明。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的 评分 我们实际上是通过两种不同的电源为 VCCA 和 VCCB 供电。 因此、为了避免反向供电问题、我们需要提供隔离。 关于隔离、我们是指反向供电隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、 。  我们实际上是通过两种不同的电源为 VCCA 和 VCCB 供电。 因此、为了避免反向供电问题、我们需要提供隔离。 关于隔离、我们是指反向供电隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据原理图中的注释、只有 VCCA 可以断电、而电源正常信号会明确启用 TXS。 这会起作用。

    如果您不需要 TXS 的内部上拉电阻器和稳压加速器、那么隔离总线的更简单、更便宜的方法是采用普通模拟开关(如 SN74LVC2G66-Q1)、由始终开启的电源供电。 (在这个情况下、电源和控制信号电压上的细微差异是可以的。)