This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC8T245:OE 和数据从 A 输出到 B 的延迟

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245, SN74LXCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1377931/sn74lxc8t245-delay-from-oe-and-data-out-from-a-to-b

器件型号:SN74LXC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LXCH8T245

工具与软件:

尊敬的

我们将 SN74LXC8T245用作通信系统的驱动器。


我们在使用 OE 引脚启用驱动与输出 B 输入 A 处的数据之间遇到异常延迟
我们在几个方面遇到了这种异常、但并非所有方面都遇到了这种异常。

IHE 电气图下方和信号图像(黄色 OE、绿色输入 A、紫色输出 B)


提前感谢

Doriano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出端的其他脉冲来自哪里? 输出还连接了其他元件吗? 如果您断开 B 引脚、是否仍然有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     

    其他脉冲来自在启用该驱动器之前被禁用的另一个驱动器。

    我们已经尝试移除连接到 B 输出的所有电阻、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常奇怪的。 这就好像只有/OE 变为低电平后的第一个输入信号边沿才启用输出。

    /OE 变为低电平与变为高电平之间是否存在一些延迟、还是它们同时发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试 OE 信号和数据输入之间的不同延迟组合、高达120nS 的延迟(请参阅下图)、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此波形显示输出在数据变为低电平一段时间后启用、因此可能与任何信号边沿无关。

    这超过了指定的启用时间。 我能想到的唯一解释是器件损坏。 这通常是由某些输入/输出/电源引脚上的过压引起的。 我不知道发生这种情况的通道或芯片是否有模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为不是一个过压问题、因为该器件在两侧(A 和 B)都用3.3V 电压供电。

    今天上午、我们发现、如果 OE 信号保持禁用状态的时间超过400/500us (见第一个图像)、则存在该问题、它会在禁用状态为短路时进行分解(见第二个图像)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doriano:

    原理图未完全显示。 谢谢、请帮助确认以下内容是否适用。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:


    我们在使用具有总线保持功能的 SN74LXCH8T245器件。

    抱歉出错了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doriano:

    请在下方帮助确认:

    • 将器件替换为已知良好的单元后、输出仍会在器件禁用时切换
    • 验证电源轨是否干净、稳定、没有任何噪声或波动
    • 确保即使禁用器件、输出也不会从外部上拉或下拉
    • 在电源完全稳定之前、不启用仔细检查/OE

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 是的、当然、当该器件处于禁用状态时、输出仍会切换。 该器件位于与其他器件共享的双向总线上、但请注意:我们未更换该器件。
    • 电源设备干净且绝对稳定。
    • 当没有器件驱动总线时、输出将发生闪烁。 注意:我们使用的器件在"A"和"B"侧具有"总线保持"功能。
    • 器件的输出使能由 FPGA 驱动、该 FPGA 与器件"A"侧电源相同。 输出使能在上电复位时由 FPGA 驱动为高电平、因此它在电源上升时跟随。

    请注意我上次写的内容:当 设备连续两次激活之间的时间少于约400微秒时、设备行为良好。 当这个时间变大时、器件会放弃我记录的延迟。

    我们怀疑它有一个类似"深度断电"的东西、当它长时间保持禁用状态时会触发该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doriano:

    感谢您的反馈。 我与设计团队进行了仔细核实、以帮助澄清您的怀疑。

    同时、您能否帮助确认已知良好的单位是否显示类似的观察结果? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    抱歉、 "同时、您能否帮助确认一个已知良好的单位是否显示类似的观察结果? "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了弄清楚芯片是否被损坏(之前发生的事情)、就应该就地焊接一个新芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doriano:  

    团队确认的设备根据您的观察结果没有特殊功能。  

    如果新器件观察到相同的问题、则问题必须由总线争用引起。  

    也就是说、如果无论 OE (根据提供的第一个图像)如何都不切换输入、并且问题与器件无关、但与系统相关、则输出将不会切换、因为无论是否使用 LXCH 器件、线路上都必须存在此类脉冲。  

    此致、

    Michael。