This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:SOT-23支持引脚

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1380924/sn74lvc1g07-sot-23-support-pin

器件型号:SN74LVC1G07

工具与软件:

团队、

对于 SN74LVC1G07DBVR、客户想了解有关数据表第28页中提到的 SOT-23封装略图的更多详细信息。
1) 1) SN74LVC1G07DBVR 单元是否包含此支持引脚?
2) 2)该支持引脚的具体功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.两者都是可能的。 不同的组装地点可能会使用不同的引线框。

    2.在制造过程中固定引线框架。 但我怀疑没有必要这么做、而且仅仅是因为相同的引线框用于5引脚和6引脚器件。