This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:74LVC1G32驱动 MOSFET LED 驱动器

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1375202/sn74lvc1g32-74lvc1g32-drives-mosfet-led-driver

器件型号:SN74LVC1G32

工具与软件:

大家好、团队成员:

逻辑门的输出可用于驱动 LED 电路的 N-MOSFET 栅极?

或者是否可以 使用 NPN BJT?

有什么优势?

此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于栅极的电容。 逻辑器件可以直接连接、支持高达约70 pF 的电流;对于较大的栅极、需要使用限流电阻器(LVC 绝对最大额定值为50 mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    BSS138 NMOS 的最大输入电容为50pF  

    因此、LVC 输出可以直接连接到 BSS138 NMOS 的栅极、而无需串联电阻器?

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;可以直接驱动此类小型 MOSFET。

    您还了解了 BJT。 您可以使用它们;然后必须正确调整基极电阻的大小(足够大、以便 LVC 输出能够驱动基极电流;足够小、以便它能够驱动 BJT 达到饱和状态)。