This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0204:高电平输出电流

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0202, SN74LXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1379053/txu0204-high-level-output-current

器件型号:TXU0204
主题中讨论的其他器件:TXU0202、 SN74LXC2T45

工具与软件:

尊敬的团队:  

我们可以在数据表中看到以下规格。  

3.3V 电源下的输出驱动器拉电流为 Max 10mA。 但需要 具有更高电流能力的客户要求电平转换器。  是否有任何其他具有更高拉电流能力的产品?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要更多 IOL 或 IOH? 输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    感谢您的答复。  

    是的、客户需要更多 IOL 或 IOH?  

    UART 电平转换器的输入电压为3.3V 至5V、5V 至3.3V。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、UART 每个方向只有一个信号、并使用高阻抗 CMOS 输入、因此 TXU0202应该就足够了。

    为什么需要更大的电流? 是否真的有四个信号?

    LVC/LXC 转换器具有更高的驱动强度、但没有通道呈不同方向的器件。 您可以合并多个 SN74LXC2T45 ‍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    感谢您的答复。  

    为什么需要最新版本?

    由于主从之间的距离、客户问题信号强度。 此应用采用 PLC 背板通信。  

    并且真的有四个信号吗?

    它们将使用2个 UART 通信、因此需要4通道设备(2 TX/2 RX)  

    感谢您的支持。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 信号可能太慢以至于10 mA 不足、但我不知道实际的数字。 2×SN74LXC2T45‍肯定会起作用。