This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G07:VCC = 3.3V 运行、VIH

Guru**** 2811775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G07, TXU0101, 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1380759/sn74auc2g07-vcc-3-3v-operation-and-vih

器件型号:SN74AUC2G07
主题中讨论的其他器件: TXU01012N7001T

工具与软件:

您好!  

是否可以 在 VCC = 3.3V 的情况下使用 SN74AUC2G07?  

如果是、什么是 VCC = 3.3V 时的 VIH? 它仍然是1.7V 吗?  

我提出问题的原因是我们有一个1.8V 逻辑输入以及 VCC = 3.3V 和3V3输出。  

感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的运行条件不允许3.3V 电源。

    无论如何、为了能够接受1.8V 输入信号、其电源也必须为1.8V。您可以将输出上拉至更高的电压。

    (您是否真的需要开漏输出? 您可以只使用实际的电平转换器、如2N7001T 或 TXU0101。)