This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC153-SP:辐射保证

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1380420/sn54hc153-sp-radiation-assurance

器件型号:SN54HC153-SP

工具与软件:

大家好、此器件被指示为航天型号、数据表简要提到它具有抗辐射性、但我找不到 TID 的任何容差详细信息、请参阅-它是否已经过测试?

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这些器件已经过测试、但是、我们很久以前就没有这方面的数字化文档了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、谢谢。 您是否知道器件在此历史测试中通过的 TID 容差和阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    不要把这个作为事实、但我通常会说10krad 是我们的部分测试。