This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:芯片应用问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1381234/txb0108-chip-application-problem

器件型号:TXB0108

工具与软件:

1.TXB0108PWR 电平转换芯片、器件手册规定"不推荐使用外部上拉或下拉电阻。 如果必须使用它、建议这个值大于50kΩ"(页 P17)



请再次参阅说明手册《外部上拉和下拉电阻对 TXB 的影响》、其中下拉电阻实验表明、输出端子的不同下拉电阻值将对输出端子的高电平(P12、P13)产生下拉影响。




问:上面的例子是否说明 TXB0108PWR 芯片只能驱动阻抗超过50kΩ Ω 的负载、而低阻抗负载无法驱动?



2. TXB0108PWR 芯片手册指示50mA 的最大持续输出电流(P5页)

问题:在什么条件下测量该值?

该值是否可以指示在3.3V 输出电压下、理论上可以驱动66Ω 负载(50mA 66Ω)、但在实际低阻抗负载条件下、输出电压将被下拉且无法驱动


如果在没有下拉输出电平的情况下驱动负载、则无法获得表中所示的50mA 最大输出电流



3、上拉电阻实验手册《外部上拉电阻和下拉电阻对 TXB 的影响》(第 P9页)。 原理图显示 VCCB 引脚通过上拉电阻达到3.3V。

但是下面的文本通过将电阻上拉至3.3V 来描述 B1输出引脚




I 根据图进行测试、通过10K 电阻将 VCCB 引脚拉至3.3V、VCCA 电压1.8V、A1引脚输入低电平0V、然后测得的 B1引脚电压为0

与手册(第 P11页)中 VOL = 0.977V 的测试结果不一致




问题:测试结果不一致的原因是什么? 说明书错误还是芯片本身错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正确。 如 TXB/TXB 的测试条件所示 VOH、VOL 的保证驱动强度为20 µA。

    2.绝对最大额定值是您的电路必须尝试超过的限制。 使用 TXB 实际上无法达到该值。

    3、电压不能精确等于0 V。 无论如何、这种强上拉的行为无法得到保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您指出这一点。 除了克莱门斯的反应,它似乎图7确实有一个拼写错误。 输出(在本例中、B1)应通过外部上拉至3.3V、而不是像图中所示的 VCCB 电源本身来上拉。  

    此致、

    插孔