This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 14-24-LOGIC-EVM:此产品的尺寸是多少? (长 x 宽)

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: 14-24-LOGIC-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1373965/14-24-logic-evm-what-are-the-dimensions-for-this-product-length-x-width

器件型号:14-24-LOGIC-EVM

工具与软件:

我将在 Microsoft Visio 中制作可视化的焊接说明、需要知道产品的尺寸(长度 x 宽度)、以便正确缩放14-24-LOGIC-EVM。 我无法在用户指南文档中的任何位置或在线的任何位置找到尺寸。 Mouser 说3900mm x 2600mm、但没有办法正确。 这些说明用于将焊接工作传授给比我更熟练的人、仅用于测试目的。 如果有人能让我知道那将是非常感谢的维度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    为此、我需要查看我们的设计文件。 当我找到此信息时、我会回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    我知道答案很晚了。 希望您已经通过其他方式获得了答案。

    电路板尺寸为2600mil (非 mm) x 3900mil (非 mm)。 接头间隔为0.1英寸(100mil)、可以通过用户指南图像来确认这一点: