This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:通过一个肖特基二极管控制 EN 引脚

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1381031/lsf0102-en-pin-controlled-through-a-schottky-diode

器件型号:LSF0102

工具与软件:

您好!

用于 LSF0102 EN 引脚的驱动器不是原生开漏驱动器、而是推挽驱动器。

是否可以在我的驱动器和 LSF0102的 EN 引脚之间插入一个肖特基二极管(例如 BAS70)来模拟开漏输出?

谢谢!

弗雷德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

    (EN 引脚连接到导通晶体管的栅极。 0.3V 之类的低电压小于栅源阈值电压、可确保晶体管始终关断。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯。