This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:VIN 3.3V、而软件电压为1.8V

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1381317/sn74lvc1g11-vin-3-3v-while-suplay-voltage-is-1-8v

器件型号:SN74LVC1G11

工具与软件:

尊敬的论坛:

  使用1.8V 供电时、SN74LVC1G11的3.3V 输入信号是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是允许的;请参阅[常见问题解答]逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?