This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:VCCA/VCCB 引脚之间的静态电流

Guru**** 2816095 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1382820/txs0104e-static-current-between-vcca-vccb-pins

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:LSF0204

工具与软件:

我正在考虑将 TXS0104和 LSF0204用于 MDIO/MDC 电平转换电路、我需要在 MDIO 上进行开漏自动方向检测。 我认为这两种方法都可行、但担心 LSF 中 VrefB 和 VrefB 之间的静态电流。 我不确定我的电路是否能处理这种情况。 TXS 器件是否存在类似问题? 如果没有、我将改用此器件。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    TOI 有助于确保、LSF 的电流=(Vref_B - Vref_A - 0.8V)/ 200 K 欧姆、即 uA。

    但是、谢谢、TXS 没有类似的问题。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这么快的答复,排序。