This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC153-SP:SN54HC153和 SN74LV6T17TINA 模型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC153, SN74LV6T17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1381933/sn54hc153-sp-sn54hc153-and-sn74lv6t17tina-model

器件型号:SN54HC153-SP
主题中讨论的其他器件:SN54HC153SN74LV6T17

工具与软件:

尊敬的团队:

您能否分享 SN54HC153和 SN74LV6T17器件的 TINA 模型?

谢谢此致、
Arumuga Raj S.
硬件设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arumuga:

    看起来我们没有数字多路复用器模型。 我认为它们不容易在 PSPICE 中制作。 我正在将此主题转发给翻译团队、以评论另一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arumuga:

    遗憾的是,我们目前还没有 LV6T 的模型,谢谢。

    此致、

    Michael。