This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:应用距离

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1381534/txu0304-application-distance

器件型号:TXU0304

工具与软件:

尊敬的专家:

客户希望将 TXU0304用于 SPI、而 SPI 将通过电缆连接主板和射频模块板。 客户计划将两个 TXU0304分别放在主板和射频模块板上。   

我知道吗?

1.如何分辨主板上的3.3V <>1.8V 时、TXU0404能够支持的最大距离是多少?

TXU0304是否可以用作缓冲器来支持3.3V <> 3.3V? 如何分辨3.3V <> 3.3V 时 TXU0404可以支持的最大距离是多少?

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    请参阅 [常见问题解答]逻辑器件可以驱动的最大布线长度是多少? 对 1和2的4700mil 进行了说明、谢谢。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我已经查看了常见问题解答、请查看我们的设计拓扑。

    1.从 TXU0304 (VCCA=3.3V,VCCB=1.8V)到终端设备(1.8V)的最大距离是4700mil、SPI 阻抗控制应该是50Ω、对吗?

    2.我想知道从 TXU0304 (VCCA,VCCB=3.3V)到 TXU0304 (VCCA=3.3V,VCCB=1.8V)的最大距离,这种拓扑是可行的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    1和2适用于从 TXU 输出引脚到最终目标的最大距离不超过4700mil。

    谢谢、还要确保下面不是问题。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    SPI 阻抗控制应该是50Ω 是正确的还是其他的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    50欧姆阻抗正确。 如果不确定、您也可以在输出端使用0欧姆串联电阻、以便 稍后调整线路阻抗。

    有关更多信息、请参阅 [常见问题解答]将逻辑器件的输出连接到50欧姆传输线路时会发生什么情况?、谢谢。

    此致、

    Michael。