This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A-Q1:SN74LV123A-Q1 tw 误差与电容器温度影响间的关系

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1381256/sn74lv123a-q1-sn74lv123a-q1-tw-error-versus-capacitor-temperature-effect

器件型号:SN74LV123A-Q1

工具与软件:

您好、专家!

我找到了两个有关 tw 变化与温度的很好的回复。 在表中、TW 标记为0.9~1.1ms、我们可以从列表15中看到曲线。

我的问题是、此测试曲线结果是否 被视为电容器 温度影响?  换而言之、测试过程中是在每个温度下更换50pF 电容器、还是使用相同的电容器进行测试?

列表中标记的误差是否考虑了电容器温度的影响? 如果将电容器的误差考虑在内、您能否分享使用的电容器模型?

和   

随函附上两份供参考的答复

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/757528/sn74lv123a-the-guide-line-for-how-to-choose-the-parameter-for-the-tw?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74LV123A%2520tw#

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/579570/sn74lv123a-tw-output-pulse-duration-at-ta--30c--0c--25c?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74LV123A-Q1%2520tw#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    对于类似这些测试、该器件与所有其他元件完全隔离。 器件的温度会变化、但电容器温度不会改变。

    此致!

    Malcolm