This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7400:SN74LVC14APWR

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1382526/sn7400-sn74lvc14apwr

器件型号:SN7400

工具与软件:

TI 客户支持中心代表:


感谢你的帮助。

我正在使用您的产品 SN74LVC14APWR。
这是一个带有六个施密特触发类型反相器的 IC、我将使用六个反相器中的两个、电路 A 和电路 B 各一个
如果电路 A 和电路 B 同时停止工作会出现问题、请确认以下事项、我将不胜感激。

问题1)当 Vcc = 0V 时
当 SN74LVC14APWR 不再通电时(即、当 Vcc = 0V 时)、
内部逆变器是开路还是短路?

问题2)当 Vcc =过压时
如果对 SN74LVC14APWR 施加过压(例如、当 Vcc = 1000V 时)、
内部逆变器是开路还是短路?

问题3)同时禁用内部反相器的失效模式
除上述1)和2)之外、是否存在同时禁用内部逆变器的任何失效模式?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshinori:

    我将与测试团队联系、看看我们是否有任何与此相关的官方文档要发送给您、并会在我回来后告诉您。

    VCC = 0:此处的输出未定义。 当 VCC = 0时、这个部件的内部逻辑并未设计为在输入上的电压下运行。 在本例中、我们有一些器件进入高阻抗模式、但这一个没有。 这可能是器件开路或对地或对 VCC 短路、并且这种行为可能在不同器件之间不一致。 这正是我需要与测试团队进行协商的地方。

    2. VCC =过压。 该器件具有一个保护二极管、位于输出端和 VCC 之间。 当 VCC 足够大时、二极管会断开、输出将短接至 VCC。

    3.唯一能想到的情况是 Vcc=欠压 如果 VCC 足够低、低于 VCC 绝对最小值、则输出和输入将短接至 GND。

    希望这对您有所帮助!

    Ian