This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS74-Q1:SN74HC74QPWRQ1与 SN74HCS74QPWRQ1

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1375524/sn74hcs74-q1-sn74hc74qpwrq1-vs-sn74hcs74qpwrq1

器件型号:SN74HCS74-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户计划 从 HC74更改为 HCS74。 您能回答以下问题吗?

这些都是引脚兼容的、对吧? SN74HC74QPWRQ1与 SN74HCS74QPWRQ1

2. HCS74没有 像 HC74那样的输入压摆率限制。 是这样吗?

3、 是否还有其他需要小心更换的东西?

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确;就保证的限值而言、唯一的区别是施密特触发输入。

    但是、HCS 的典型传播延迟较低。 如果您的电路违反了设置/保持时间、则 HC 可能会在 HCS 不存在的情况下意外工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的回答。

    此致、

    Youhei