This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:针对 CAN 接口

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1383958/txs0104e-for-can-interface

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXU0202

工具与软件:

您好!

我想确认电平转换器 TXS0104EPWR 是否可用于 CAN 接口。 (CAN TX 和 CAN RX)。

我需要将 CAN 信号从1.8V 的 SOC 电平转换为3.3V。 该器件是否能够实现这种实现?  

请确认

谢谢

Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这样可行。

    对于单向信号、像 TXU0202这样的单向转换器是更好的解决方案。