This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:AM6442BSEFHAALV -失效防护运行

Guru**** 2546750 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXS0108E, SN74CBTLV3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1383617/lsf0108-am6442bsefhaalv--failsafe-operation

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXS0108ESN74CBTLV3245A

工具与软件:

你(们)好  

我们的系统中有多个板。 所有电路板均由 CPU 板通过 AM6442BSEFHAALV 处理器进行控制  

我们正在使用  LSF0108RKSR   将 ARM 处理器 GPIO 引脚连接 到其他板,以确保失效防护操作。 两者都是 CPU 板和子板在3.3V 逻辑上运行 . 因此我们不需要电压电平转换,我们使用单电源解决方案 (图片随附)。  我们面临的问题是,一个侧引脚的电压电平被钳制0.8V。 有没有办法纠正它?  

在我们的情况下, 只有几个引脚是双向的其余引脚是输入或输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikhilraj、

    输出波形似乎表明器件正常工作、输出达到3.3V。 请注意、由于 LSF 的输出基于开漏结构、只能拉低、因此输出侧将需要上拉电阻以获得所需的3.3V 电压。  

    您还可以看到支持 VCCA= VCCB=3.3V 的 TXS0108E、用于更简单的实现、无需 LSF0108要求的外部上拉电阻。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    感谢您的答复。 在当前设计中,我们观察到  输出中的偏移 (当输入为0时,输出为0.8V )  。 输出被钳制0.8V。 这可能导致错误地触发连接到输出的设备。 是否有任何提示可以避免这种偏移?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 可在 A 引脚和 B 引脚之间建立直接连接。 当另一个器件将线路驱动为低电平时、它必须能够通过两个上拉电阻器(3.3V / 235 Ω= 14 mA)灌入电流。 显然、 对于如此大的电流、您器件的 VOL 为0.8V

    LSF 是无源开关、不提供任何隔离(TXS 也不提供)。 "失效防护操作"究竟是什么意思? 我怀疑 LSF 是否适合您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    "失效防护操作"是 保护处理器 GPIO。 基本上、这样可确保处理器处于引导阶段时、外部板的 GPIO 线路中没有电压。  一些 GPIO 是双向的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在引导期间 EN1被拉至低电平?

    要断开 GPIO、诸如 SN74CBTLV3245A 之类的普通开关会更便宜且更易于使用(不需要上拉电阻器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikhilraj、

    0.8V 的高 VOL 由强上拉和 LSF0108输入端的输入 VIL 决定。  您可以尝试使用较弱的上拉电阻来降低 VOL。  以下是一个应用手册、记录了 VIL 与 VOL 的关系:影响 TXS 和 LSF 自动双向转换器件 VOL 的因素

     具有 tri 状态输出(通过将 OE 驱动为低电平)或具有 IOFF 功能(局部断电模式)的器件将支持这种"失效防护运行"。  

    此致、

    插孔