This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:电源时序

Guru**** 2924530 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1384902/sn74lvc2t45-power-supply-sequencing

器件型号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T45

工具与软件:

您好!

SN74LVC2T45的数据表显示"该器件专为无干扰电源定序而设计、没有任何电源定序要求、例如斜坡阶数或斜坡速率。"

我只想确认是否有建议的 SN74LVC2T45DCTR 上电序列? 我问这个问题是因为类似的器件 SN74 AVCH 2T45具有下列特定要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、无干扰适用于没有特定上电序列的 LVC 器件/数据表、而不适用于 AVC 器件。 谢谢、您可能还会看到 AXC 系列(SN74AXC2T45)的电源时序比 AVC 系列更强大。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 转换器 可用于任何电源序列。

    AVC 数据表禁止在 VCCA 之前为 VCCB 上电。 这可能是由于 DIR 引脚由 VCCA 供电;我想在使用未上电的 DIR 引脚时、B 引脚可能会错误地用作输出。 使用 LVC 时不会发生这种情况。