This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T04:SN74LV1T04DBVR 上的部件标识

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1384648/sn74lv1t04-parts-marking-on-sn74lv1t04dbvr

器件型号:SN74LV1T04

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

我对 SN74LV1T04DBVR 有标记问题。

我在下面找到了部分标识。

封装器件标识查找|德州仪器(TI)(TI.com) 

它们应该是下面的。

39相
NEC
NECJ
NEC3.
3CFF

NEC3.

但实际上客户使用的是 WC3。

WC3可以是 SN74LV1T04DCKR 。

所以他声称它是挑选错误。

但 Im 有时不确定它是否可能是 SN74LV1T04DBVR、只是在标记查找时没有显示。  

这两个差异是封装尺寸。

您能提供一些建议吗?

此致、

高志

T4710859

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、器件标识查找是正确的。

    芯片的尺寸是 DBV 还是 DCK?