This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT245B:需要应用手册或设计帮助才能在 VME 设计中将 SN74ABT245B 和 SN74VMEH22501用作收发器

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A, SN74ABT245B, SN74VMEH22501, SN74AHCT245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1383437/sn74abt245b-need-application-note-or-design-help-to-use-sn74abt245b-and-sn74vmeh22501-as-a-transceiver-in-vme-design

器件型号:SN74ABT245B
主题中讨论的其他器件: SN74VMEH22501SN74AHCT245、SN74LVC245A

工具与软件:

大家好、

我们计划 在新的 VME 设计中使用 SN74ABT245B 作为收发器。

以下是 VME 板的详细信息、我们将用作新设计的参考:

因此、我们计划在 Artix 7 FPGA 和 VME 背板之间使用 SN74ABT245B。

此外、我们是否 还可以将 SN74VMEH22501用作适用于  SN74ABT245B 的兼容解决方案?

请分享您对  SN74ABT245B 和 SN74VMEH22501应用手册或设计手册 的评论或反馈。

谢谢!

Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    今天是美国假期,所以我们的团队明天会回复(7/5)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     注意到了!!

    感谢您的及时响应。 我正在等待评论和建议。

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    这两款设备都相对较旧。 您是否具有所需的规格(Vcc、所需的电流等)? 我们至少可以为您找到 ABT 器件的新替代产品。

    对于特定的 VMEH 器件、我们只有这些
      有关 VME 设计的应用手册、请参阅 www.ti.com/.../scea028。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的评论。

    您是否有关于所需内容(Vcc、所需电流等)的规范? [报价]

    以下是相关信息:

    3、3V Vcc 为芯片供电。

    VME 规格:

    驱动器:

    VOL = 0.6V (最大值

    IOL = 48mA (灌电流)

    VOH = 2.4V (最小值

    IOH =-3mA (源)

    接收器:

    VIL=0.6V (最大值

    VIH=2.4V (最小值)

    IIL =-700uA (最大值

    IIH = 150uA (最大值

      有关 VME 设计的应用手册、请参见 www.ti.com/.../scea028。  [报价]

    此链接不适用于我。 您能否分享工作链接或 PDF?

    谢谢!

    Gaurav

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    以下是正确的链接: https://www.ti.com/lit/an/scea028/scea028.pdf?ts = 1720459657978 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您分享正确的链接。

    我们至少可以向您推荐 ABT 设备的最新替代产品。

    您能否根据规格分享更换产品?

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    我建议查看以下两个器件:  

    https://www.ti.com/product/SN74AHCT245 

    https://www.ti.com/product/SN74LVT245B 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的答复。

    但我无法验证突出显示框中提到的信息。

    您能帮助我在 SN74AHCT245的数据表中验证这个吗?

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该信息是错误的;AHCT 器件设计为与 TTL 兼容、即用于5V 电源。

    对于3.3V、请改用 SN74LVC245A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的澄清。

    我们是否可以 在 VME64设计中使用 VMEH22501?  

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;它是唯一一个与 VME 驱动程序要求完全兼容的器件。