This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:关于 ESD 数据

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54ACT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1384876/sn74act244-about-esd-data

器件型号:SN74ACT244
主题中讨论的其他器件:SN54ACT244

工具与软件:

您好、支持团队。

在查看 SN74ACT244PWR 的数据表时、我发现了与 ESD 相关的下表。

由于 SN74ACT244PWR 不是 DW 封装、这是否意味着它没有 HBM±3000V 和 CDM±2000V?
此外、由于它不是 SN54ACT244、这是否意味着 SN74ACT244PWR 的 HBM 不是±2000V?

此致、

林裕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yutaro、

    我相信这是一个拼写错误。 所有封装的 ESD 应相同。 您可以使用 HBM:3kV 和 CDM:2kV。