This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165:SN74HC165PWR、SN74AHCT595PWR

Guru**** 2559600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1385547/sn74hc165-sn74hc165pwr-sn74ahct595pwr

器件型号:SN74HC165

工具与软件:

ボードの伝送線路をシミュレートするために、次のコンポーネントの IBIS モデルを取得することは可能ですか。μ s
入手可能な場合は、お手数をおかけして申し訳ございませんが、7月18日までに入手していただけると幸いですが、可能ですか μ A?
ご都合がない場合は、同様の代替機種をご紹介いただけますと幸いです。μ A

製品名:LOGIC IC
メーカーモデル名:SN74HC165PWR
メーカー:テキサスインスツルメンツ

製品名:LOGIC IC
メーカーモデル名:SN74AHCT595PWR
メーカー:テキサスインスツルメンツ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将其用于 SN74HC165PWR: SN74HCT165数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。 它们应该具有非常相似的输出特性。

    遗憾的是、看起来我们没有适用于 AHCT 器件或任何 AHC 器件的 IBIS 模型。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至  Malcolm

    你好,谢谢你的答复。

    我还有一个问题。

    我知道 IBIS 模型不可用。

    如果不可用、附近是否有替代型号?

    此致!

    Eiji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eiji:

    不是我知道的。 我找不到适用于 AHC 或 AHCT 移位寄存器的任何 IBIS 模型。

    此致!

    Malcolm