This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:可以在100Mbps 时支持0.65V 至1.2V 的转换?

Guru**** 2609575 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1386354/sn74lvc1t45-can-support-translation-of-0-65v-to-1-2v-at-100mbps

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45

工具与软件:

尊敬的专家:

我们有关于 SN74LVC1T45DBVR 的问题。

它能否在100Mbps 数据速率下有效地从0.65V 转换到1.2V、以及在相同数据速率下有效地从1.2V 转换到0.65V?

如果不支持、我们是否有支持此翻译的产品?

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    不建议将 LVC 用于0.65V。请参阅 SN74AXC1T45。

    很遗憾、我们目前还没有针对0.65V 的100Mbps 器件。 请通过电子邮件进行离线跟进、因为我们可以进一步讨论如何支持客户使用较新的设备、谢谢。

    此致、

    Michael。