This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT8541-Q1:此器件的3D 车身(VQFN、RKS)

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1384737/sn74act8541-q1-3d-body-for-this-part-vqfn-rks

器件型号:SN74ACT8541-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74HCS244

工具与软件:

对于此特定 VQFN 器件、我找不到一个称为 RKS 20的3D 体。 它比具有3D 模型的 RGY 版本更窄一些。

是否有人找到它、或者您是否刚刚制作了自己的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ENEAS:  

    请查看下的产品文件夹  

    设计和开发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    那里没有3D 的身体。 只有具有符号和封装的 Ultra Librerian。 我在这里错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ENEAS:

    使用 SN74HCS244的模型: 适用于 TI 的 Ultra Librarian

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    聪明,谢谢 Malcolm!