This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT32:针对器件型号 SN74ACT32PW、SN74ACT32PWR 和74ACT16244DGG 和74ACT16244DGGR 申请 ESD HBM 电压额定值

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1385858/sn74act32-requesting-for-esd-hbm-voltage-ratings-for-part-numbers-sn74act32pw-sn74act32pwr-and-74act16244dgg-and-74act16244dggr

器件型号:SN74ACT32

工具与软件:

下午好、我查阅了器件型号 SN74ACT32PW 、SN74ACT32PWR 和74ACT16244DGG 和74ACT16244DGGR 的鉴定报告、他们提到 ESD HBM 电压额定值符合数据表。 查看数据表后、我看不到 ESD HBM 电压额定值。


您能否提供以下器件型号的 ESD HBM 电压额定值?

SN74ACT32PW

SN74ACT32PWR

74ACT16244DGG

74ACT16244DGGR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74ACT32PW/PWR:3000V HBM

    74ACT16244DGG/DGGR:2000V HBM

    此致!

    Malcolm