This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14:入力電流 Ω

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1385918/sn74ahc14

器件型号:SN74AHC14

工具与软件:

こんにちは μ A

SN74AHC14のSPICEmodelをダウンロードし、シミュレーションを行いました。データシートには入力電流は±1uAと書いてありましたが、シミュレーションを行うと3~5uA程流れていました。こちらの対策などはあるでしょうか。μ A

よろしくお願いします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试在我们的 E2E 论坛上坚持以英语提问。 这使将来支持变得更容易、因为使用翻译工具时、事情可能会丢失。  

    问题似乎是、与数据表中指定的1uA 电流相比、SPICE 模型的输入电流为3-5uA。  
    您能否分享您的电路原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、

    问题内容正确。 感谢您的 理解。

    这是我创建的原理图。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 SPICE 的局限性、并非所有参数都能正确建模。 例如、如果查看该 SPICE 模型的内部信息、您将看到我们不使用 FET 对器件建模、而是使用电压相关的电压源。 在这种情况下、泄漏电流不会非常准确。

    此致!

    Malcolm