This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD14538B:引脚1和15应该接地还是不接地?

Guru**** 2689835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1385864/cd14538b-should-pins-1-and-15-be-grounded-or-left-ungrounded

器件型号:CD14538B

工具与软件:

大家好!

我目前正在设计一种 以前 使用过已停产的飞兆零件的设计。 我切换到了 CD14538BE 、并且开始 遇到一些问题。 现在激活制动电阻器存在时序问题。 我在12Vdc 的条件下运行该芯片、输入10V 作为逻辑高电平、0V 作为逻辑低电平。 当我将制动开关置于制动位置时、便不再收到单稳态发出的信号、从而导致触发器激活 MOSFET。 它在大部分时间都使用 Fairchild 器件、而现在使用 TI 器件、则在大约20%的时间内正常运行。 我不知道为什么会出现如此不可靠的行为。 如果有任何帮助、将不胜感激。 感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图1所示、引脚1和15在内部接地。

    请显示您的电路原理图以及相关 I/O 引脚的示波器引线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单稳态并不总是能捕获 tR -的下降沿。 (并非每个负向脉冲都转换为 Q 脉冲)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示在如此丢失边沿的情况下 TR−和 Q 的示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    在 对我的电路进行了更多的测试后、我意识到单声道的另一半无法正常工作。 附件为示波器波形以及电路该部分的图片。

    下面是其在 onsemi 部分正常工作的波形。 (与上文注释中的引脚相同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号没有任何错误。 显然芯片已损坏。 尝试更换它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这是一个通过多个芯片持续存在的问题。 使用 TI 的芯片、我面临的问题是它们工作不可靠。 大约20-50%的时间,我启用制动回路,他们工作,但其他50-80%的时间,他们不工作。 onsemi 芯片从不存在可靠性问题。