This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:最大输入电压

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1386873/sn74lvc1g17-max-input-voltage

器件型号:SN74LVC1G17

工具与软件:

尊敬的所有人:

我有一个有关 SN74LVC1G17最大输入电压的问题:如果中的元件提供3.3V 电压、是否可以在其输入端提供5V 电压?

感谢 advace 的答复。

此致

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;请参阅 [常见问题解答]逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门茨、

    感谢您的答复。

    我看到了您建议的链接、但如果我正确理解了编写的内容、那么 SN74LVC1G17是一款没有正向输入钳位二极管的器件。 在这种情况下、无法提供大于 Vcc 的输入。

    是这样吗?

    很好的酒店

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    SN74LVC1G17没有正输入钳位二极管。 因此、可提供一个大于 VCC 值的输入。

    还可以看到、在数据表中、输入电压不受 VCC 限制。 无论 VCC 如何、它都可以达到5.5V。

    此致!

    Ian