This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:Bn 输出高电平低于 VCCB

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1383886/lsf0108-bn-output-high-level-is-lower-than-vccb

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:TXU0104TXU0202

工具与软件:

嗨、团队、

客户会发现、当 A8输入高电平时、B8的高电平输出低于 VCCB。 请查看下面的原理图和方框图、并帮助分析原因? 请注意、它似乎与 A8上的下拉电阻有关。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    原理图中看起来突出显示了 A1/B1、但 A8/B8值得关注、您能否说明一下是否确实如此?

    如果是、请移除 A 侧的1k Ω 下拉电阻器并重新测试。 GPIO 本身可能正在驱动高电平、但由于1k Ω 下拉电阻、A8的电压不足以关断内部 FET、因此 B8也不像 VREFB 那么高。  

    此致、
    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、Ω

    原理图中突出显示了 A8/B8。  

    客户发现、将下拉电阻器从1k 增加到10k 后、B8的输出电压是正常的。 您能帮助您更详细地分析由1k 电阻器引起的问题吗?

    、这里是客户反馈表、您可以帮助吗?

    1、从数据表说明中, 如果 B 侧为高电平,开关状态应为高阻抗,如果是, A 侧电压应 由外部上拉驱动, 所以我不能理解 A 侧 GPIO 自行驱动为高电平,您能否分享内部开关电路?  

    2、A8引脚从 B8泄漏,如果 B8变为高电平, A 侧电压如何被钳制在 Vref A 上?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一款无源开关。 下拉和上拉会形成分压器。

    当 A 引脚和 B 引脚上的电压低时、LSF 可在这两个引脚之间直接连接。 当两者都为高电平时、开关断开、上拉电阻器决定电压。 因此、LSF 绝不应与下拉电阻一起使用。

    请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clemens、、

    我以前看到过这种情况。  *使用 LSF 系列进行电压电平转换(修订版 B)

    客户测试了 A8的电压电平、即1.8V。 此时、FET 关断。 B8不应该输出3.3V 电压?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 VREFA 和 VREFB 处的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    如果通过 R2224上拉至3.3V、B8预计输出3.3V。 它在测试时是否已组装、并且 VREFB 实际上是为3.3V 供电? B8上是否有任何未在原理图中显示的内部下拉电阻?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    测试时会填充 B8、VREFB 实际上会提供3.3V 电压、VREFA 会提供1.8V 电压、而 A8引脚会通过主机拉高至1.8V 电平。 B8上没有内部下拉电阻。 客户移除了连接到 B8的器件、没有区别。

    客户需要在 A8上具有一个下拉电阻器以将默认设置为低电平、但 P/D 电阻器将影响 B8输出。  将1K 下拉电阻器改为10k、B8的电压将是正常的。 更换 IC 后、我们没有发现任何差异。

    您能否对 EVM 进行测试并分析根本原因?  

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREFB 上的电压不得为3.3V。您已经展示了两种不同的原理图、使用和不使用200 kΩ 电阻器。 请说明哪一个与您的实际电路相对应。 (但这与您的问题无关。)

    如前所述、A8/B8线路上的所有电阻采用并联方式、并形成一个分压器。 LSF 的所有输出端都需要上拉电阻器、因此不能与下拉电阻器搭配使用、并且所有信号的默认状态始终为高电平。

     可以对两个双向信号使用 LSF、但对于其他信号、应使用 TXU0104/TXU0202等缓冲转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hailiang、

    下面是在输入端安装下拉电阻与未安装下拉电阻之间预期结果的快速仿真。  

    A 侧无下拉电阻:

    A 侧10k Ω 下拉电阻:

    A 侧1K Ω 下拉电阻:

    通过输入侧的1k Ω 下拉电阻、我们可 在由 A 侧 GPIO 信号驱动逻辑高电平时有效形成分压器。 这种情况下 A1上的电压不能接近 VREFA (或1.8V)、因此开关不会完全打开、导致 B1不能达到3.3V。 请注意、突出显示的段落提到 FET 关断、但 请记住、FET 本质上是相似的、因此没有特定的电压可使 FET 完全导通和完全关断。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    客户测试 A8引脚上的电压、该电压为1.71V。 客户希望知道高电压的定义。 您可以评论一下吗? 数据表中似乎没有数据、但 AN 中的说明似乎 不准确。

    *使用 LSF 系列进行电压电平转换(修订版 B)

    此致、

    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    这是10k Ω 下拉电阻造成的、因此不应受到关注、因为 FET 处于半开路状态(我们看到输出在安装了外部上拉电阻的情况下接收到3.3V、这是良好的)。  

    LSF 本身没有逻辑阈值、因为它没有任何 CMOS 架构。 它每个通道只利用一个内部开关来执行电平位移。 运行期间、当输入信号低于 VREFA 时、开关将闭合并将输入桥接至输出、如果输入等于或大于 VREFA、开关将断开。  

    此致、

    插孔