This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G04:SN74AUP1G04YFPR 标记

Guru**** 1568615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1386631/sn74aup1g04-sn74aup1g04yfpr-marking

器件型号:SN74AUP1G04

工具与软件:

你(们)好

本产品的物理屏幕打印不符合规范、请帮助确认原因
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脚注(4)指出:

    器件上可能还有与标识、批次跟踪代码信息或环境分类相关的其他标记。

    数字"13"看起来像生产日期代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    第二行中的 HC 缺失 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N 位于第一行的末尾。